This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:LM5146RGYR

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390445/lm5146-lm5146rgyr

器件型号:LM5146

工具与软件:

您好、

我正在测试我设计的电路板、并在您的帮助下接受了审核。
我需要一些帮助以确保它按预期工作。

第一件事、我注意到、当我设置输出电压8.4V 时、最小输入必须为12.5V 才能在空载时生成8.4V 电压。
第二点是它会在不同的 I load 下降低 Vout

1:5A 负载 Vout = 7.5V
2:7.5A 负载 Vout = 7.11V
3:10A 负载 Vout = 6.7V

在上述所有情况下、VIN 为12.5V (启动转换器的最小电压)

谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送原理图和完整的快速入门计算器文件。

    ——

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    plz、请参阅附件文件。

    对于所有三个输出、我需要应用的最常见输入电压在33到50V 的范围内。
    此外、10A 是峰值电流、它将不会继续运行。 但我仍然需要使其在最坏的情况下继续工作。
    谢谢
    e2e.ti.com/.../4048.Schematic-Prints.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有任何相关的更新?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    对于延迟、我们深表歉意。 您是否有用于此的 Excel 快速启动文件?

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我们在另一个主题中完成了 Excel 快速启动。 我不确定这是否是最终的结果。
    谢谢

    .e2e.ti.com/.../5460.4v.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ali。 我要冷静一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    再次检查一下、原理图看起来很好。 您的100kΩ 分压器设置为 VIN/UVLO、其会将10.5kΩ 导通电压设置为12.5V、而在11.5V 时关断。 如果您需要更低地运行、请对此进行调整。

    该快速启动的 Cout = 22uF、考虑到您使用6个22uF 输出电容器(即使降额时也是如此)、该值看起来更低。 请根据需要进行调整。

    不确定为什么 Vout 会随负载下降。 这可能是布局问题。 可以在 EVM 上测试它吗?

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我没有 EVM

    您能告诉我如何将电流限制在10A 以下吗?如果负载在10A 设置下消耗更多电流、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 
    你能确认我下面的 PLZ?

    打开12伏电源
    关闭9.5V
    IHYS = 10uA

    因此 RUv1 = 250K

    Ruv2 = 27.7K

    此外、
    对于15A 最大峰值电流和10A 持续电流、RILIM 应该是多少?


    谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    导通和关断阈值由 EN/UVLO 电阻分压器设置-请根据需要调整值。

    RILIM 基于 MOSFET Rdson -使用快速启动文件来检查值。 我建议将电流限制设置为20A、以便在15A 要求的基础上留出足够的裕度。

    ——

    TIM