工具与软件:
我正在使用 LM5156评估板(最初升至12VDC)、根据 Webench 项目进行了修改、设计为从7V 升压至57VDC @ 200 mA。 我正在使用设置为7.2V 且限制为3.5A 的实验室限流电源。 即使我使升压转换器输出保持开路(无负载)、升压也无法达到57V、因为升压需要高输出电流、电源会进入保护状态。 更改反馈电阻器、我可以获得的最大直流电压为50.7V。在这种情况下、启动电流低于200 mA、电流限制没有问题。 在这种情况下、我可以通过升压来驱动200 mA 输出、而无需在电源上进入电流保护。 我尝试将软启动电容器设置为100nF (软启动时间非常长)但没有任何改进、电感增加、开关频率降至100KHz、没有结果。
当尝试升压到57V 时、我可以注意到控制器不会持续运行:我可以注意到、切换周期的占空比约为60%、持续时间约为几百毫秒、然后最大增加周期的持续时间大致相同、而当我将输出电压设置为50V 时、控制器会连续、正确地运行、而没有任何非活动周期。
评估板上与 Webench 项目不同的仅有两个元件是 MOSFET Q1和 D1二极管(但仍然是60V)。 这两个分量是否会导致问题? 如果需要、我可以使用示波器转储所有波形(启动波形和其他波形)(如果需要)。
感谢您的支持。