This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:LED 驱动器上出现了加热问题

Guru**** 2513455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393709/lm3409-heating-issue-found-on-the-led-driver

器件型号:LM3409

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

LED 驱动器的器件型号为 LM3409MYX/NOPB。

我们在连接 LED 负载时观察到发热超过60°C。 此外、我们还观察到即使未连接任何负载也会出现轻微发热。

附加 LED 驱动器原理图供参考。

请检查一下、我是否知道此板加热的原因

 e2e.ti.com/.../Light-sensor-Board.SchDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    请给我们一些时间来审查它、此外、您的负载情况是什么? 谢谢!

    BR、

    黑利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee:

    目前、我们已经连接了一个300mA 外接的 LED 负载。

    我们的实际负载将消耗500mA 电流。

    另一个观察结果是、如果我们已连接500mA 的负载、LED 驱动器侧的温度将上升到100°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是输入、输出电压、LED 负载? 您能否提供 BOM 列表?  

    此外、散热与 PCB 布局、散热器和系统设计密切相关。  

    当您观察到 超过60°C 的热量时、哪些是最热的?   

    您是否见过任何异常操作? 您可以在高温时共享测试波形。  

    您可以大致计算每个组件的功率损耗、然后查看是否存在散热问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoguang:

    输入电压为24V

    预期输出电压为20.5V

    最热的部分是 LED 驱动器、而不是 MOSFET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该不会那么热。  

    您能否在板上捕获波形?  

    我想在高温时检查 PGATE、SW 节点、COFF 电压和电感器电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoguang:

    请查看在不同条件下捕获的附加数据

    负载电流 栅极电压 IADJ COFF SW 输出
    情况1 120mA 20.65V 0 750mV 16V
    条件2 230mA 19.88V 608mV 580mV 16.93V
    条件3 358mA 19.36V 999mV 480mV 17.8V

     在连接负载时连接 PGATE 信号的示波器截图

    另连接  COFF 信号的示波器截图

    另一个观察结果是、即使 IADJ 引脚上的电压为0V、我们也可以观察到 LED 亮度为30-40%。

    这可能是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设计是否与原理图不同?  

    测试频率为2.21Mhz、而设计应在500kHz 左右、并在原理图中说明了参数。  请降低频率并尝试、这将减少驱动损耗和开关损耗。  

    除了 Pgate、还请捕获 SW 节点电压和电感器电流。 请让它们具有相同的数字以及至少2个通道。  

    对于 IADJ 引脚为0V、您能否   同时测试 IADJ 的波形、SW 节点电压和电感器电流? 我认为这可能是由于最短导通时间。