This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS66020:证书/报告

Guru**** 2543880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388323/tps66020-certificate-report

器件型号:TPS66020

工具与软件:

你(们)好

请帮助提供过流保护组件 TPS66020YBGR (欧洲监管证书/报告)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    客户仍在关注此报告。 请帮助提供它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    您能否说明您需要什么证书? 我们为这些器件提供了 IEC CB 和 UL 证书、但我不熟悉特定的欧盟监管证书。

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的支持

    客户需要 IEC62471认证/测试报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    IEC62471与 LED 危害和安全要求有关。 我们的器件不会影响 LED 安全、因此无需 IEC62471认证。 我们的器件 已通过 IEC62368认证测试、因为此器件是一款用于 USB-USB PD 应用的配电开关。

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否帮助提供 IEC62368-1证书和测试报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    我已离线与您分享该内容。 如有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的支持