This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63810:无法设置输出电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63810, TPS631012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395496/tps63810-not-able-to-set-output-voltage

器件型号:TPS63810
主题中讨论的其他器件: TPS631012

工具与软件:

尊敬的团队:

我们使用 TPS63810YFFR、我想 使用 I2C 设置输出电压、但问题是找不到2个 TPS63810YFFR 的不同地址、如何为 TPS63810YFFR 设置不同的地址 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjeet:

    恐怕 TPS63810的地址是相同的。 您的详细应用是什么?  

    TPS63105X 系列会怎么样?  输出电流能力比 TPS63810差。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAO:

    我们使用 TPS63810为 MCU 加电、4G 调制解调器、并用于为电池充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjeet:

    明白了、那么我想您可以为4G 现代系统使用一个 TPS63810、为其他系统使用一个 TPS631012系列?

    此致

    TAO