This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:如何从 TL594获得5V 输出电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394193/tl594-how-to-get-5v-output-voltage-from-tl594

器件型号:TL594

工具与软件:

我对 TL594输出电路有疑问。

当 TL594的 Vcc 使用15V 时、是否有使输出为5V 的简单方法?

例如、如果我将15V 连接到 Vcc、将 C 端子连接到5V、并在 E 端子和 COM 之间连接一个电阻器以输出5V、是否会有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供一张图纸以显示您的连接情况、以便我们进行审核以查看是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我已经上传了 TL594数据表中所示的电路图。

    此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对我来说,这是可以的。 您需要进行测试以确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我已经确认此电路工作正常并输出5V 方波。  


    但我担心此电路可能会给内部晶体管带来压力。
    在此电路连接中使用时、该器件是否会出现任何问题?

    我们不是 TL594的制造商、因此我们无法估算内部晶体管的应力。
    只有 IC 制造商知道 IC 内部电路的运行情况。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看数据表、其中显示集电极电压可以是绝对最大值41V、电流可以是绝对最大值250mA、以及建议的40V 和200mA。 因此、在推荐范围内使用不会使集电极承受过大应力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我担心输出晶体管的基极电流引起的应力。
    大基极电流 IBC 不会流过输出晶体管、从而造成应力吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无需担心内部电路、只需关注引脚的规格。 只要您的设计不违反数据表规格、IC 就可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    这是非常有帮助的,知道没有问题。

    此致