This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:上部管上严重发热

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394344/lm5148-severe-heating-on-the-upper-tube

器件型号:LM5148
Thread 中讨论的其他器件: LM5149

工具与软件:

LM5148、输入28V、输出12V、工作频率520K、当前 Iout 为14A、上部管严重发热、超过100 ℃。 上管 GS 之间的驱动波形如下图 Qg@4.5所示、该波形为4.5nC、导通阻抗为4.7m。 您是否有任何建议来帮助我们改善上管的加热情况;