This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:芯片 EMC 问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873, TPS62873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386366/tps62873-q1-emc-issues-with-chips

器件型号:TPS62873-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62873

工具与软件:

在 TPS62873产品的 EMC 测试中、200MHz~1GHZ 的 RE 测试严重超出了标准。 请针对这个芯片的 PCB 布局提供建议和详细的解决方案。 下图显示了测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    感谢您联系我们。

    为了更好地了解问题、您能否提供以下各项?

    1.示意图

    PCB 布局

    3.辐射 EMI 测试装置

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS62873_2D00_LM5156-PCB-layout.docx

    附件包括原理图和布局。 请提供可根据一般测试要求进行 EMC RE 测试的详细修改建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您共享该文件。 我将在周一回顾并提供反馈。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    请参阅随附的文件、了解如何潜在地降低客户应用中的辐射 EMI。 获得新的 EMI 测量值后、请将其分享。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../TPS62873_2D00_Q1_5F00_radiated-EMI-issue_5F00_v.1.0.pptx

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否是修改原理图和布局的唯一建议? 你有什么其他建议吗? 请提供尽可能多的详细信息。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    解决 EMI 是一个复杂的过程、不能仅归因于一个特定的转换器。 因此、请建议您的客户首先实施我在上一篇文章中的.ppt 文件中建议的项目、然后 共享结果。

    顺便说一下、您的客户如何能够识别是 TPS62873-Q1导致了高辐射 EMI?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    只是一个温柔的提醒。  

    您是否从客户处获得了评估结果?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    您的客户是否有任何更新?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    如果您没有其他问题、我将关闭该主题。 若要重新打开、只需添加注释即可。

    此致、

    Excel