This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:STAT1的闪烁指示灯指示什么?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392024/bq24650-what-does-the-flashing-indicator-light-of-stat1-indicate

器件型号:BQ24650

工具与软件:

BQ24650将充电电流设置为4A、将 MTTP 电压设置为18V、将浮充电电压设置为14.5V。 充电一段时间后、STAT1指示灯每秒钟闪烁一次。 规格表未指定闪烁状态。 此时、铅酸电池的电压从13.3V 跃升到14.2V、充电电压为24V 并且没有充电电流。 打扰一下、STAT1的闪烁指示灯指示什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chao、

    您能否提供原理图?

    您能否提供发生此故障时 SW 节点的示波器捕获?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LODRV

    HIDRV

    pH

    当电池离开充电电路时、测得的电压为13.71V。 它是由 BQ24650进行电池插入测试引起的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chao、

    我有点靠近您的原理图、您有系统负载吗?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chao、

    该器件不应与系统负载一起使用。  

    如果您移除负载、您是否会看到此问题?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接到铅酸电池、然后该电池通过二极管。Ω 为负载供电

    我想这是因为充电电流(我实际上测量的电流降至400mA)降至设定的恒流充电电流(我设置为4A)的1/10、开始了新一轮充电。 但是、由于电池几乎已充满电、它已再次进入充电状态并不断重复、从而导致 LED 灯闪烁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chao、

    [报价 userid="481813" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392024/bq24650-what-does-the-flashing-indicator-light-of-stat1-indicate/5331108 #5331108"]我猜这是因为充电电流(我实际测量的是降至400mA)已降至设定的恒流充电电流的1/10 (我设为4A)、开始了新一轮充电。 但是、由于电池几乎已充满电、它已再次进入充电状态并不断重复、导致 LED 指示灯闪烁?

    是的、这很可能是导致该问题的原因。 我们不支持将系统负载连接到使用该电池充电器的电池。 如果您的系统设计需要系统负载、我建议选择可支持系统负载的充电器。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 IC 无法连接到负载? 但是、该 数据表 指定了以下应用:

    • 太阳能供电型应用
    • 远程监控站
    • 便携式手持仪器
    • 12V 至24V 汽车系统
    • 限流电源

    这些应用似乎都将电池连接到电源。的负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chao、

    [报价 userid="481813" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392024/bq24650-what-does-the-flashing-indicator-light-of-stat1-indicate/5331108 #5331108"]我猜这是因为充电电流(我实际测量的是降至400mA)已降至设定的恒流充电电流的1/10 (我设为4A)、开始了新一轮充电。 但是、由于电池几乎已充满电、它已再次进入充电状态并不断重复、导致 LED 指示灯闪烁?

    电流下降时、VFB 引脚上的电压是多少?

    您可以在 STAT 引脚闪烁时测量 MPPT 电压吗? 它是否会低于75mV?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chao、

    TERM_EN 是否被拉至1.6V 以上?

    如果将 VFB 电阻分压器更靠近电池端子、您是否看到任何变化?

    此致、

    Christian。