Thread 中讨论的其他器件: BQ25886
工具与软件:
您好、TI 工程师!
我想知道我看到的充电终止问题是否与实际 BQ24133 IC 电路或我正在测试的电池有关。 这是背景
我有不同的2S4P 电池组、它们的额定值是14000mA 或8000mA
我有2个版本的 PCBA (版本 A 和版本 B)、它们具有 BQ24133充电 IC 电路。 两个版本的 PCBA 具有相同的 BQ24133原理图、如下所示。 VBAT (SRN)引脚仅连接到输入运算放大器电路(原理图如下所示)和 关断的 MOSFET 电路(原理图如下所示)。 所有其他负载都在 Q1a1 P 通道 MOSFET 之后连接到 VLOAD 节点。 输入电压为12V。 我使用的是具有电流能力的实际12V 电源适配器或设置为12V 的台式电源。 我们的 STAT 引脚连接到一个电路、该电路在 STAT 引脚内部被拉至低电平(充电期间)时切换蓝色 LED、并在 STAT 引脚浮动充电完成或充电器禁用时切换绿色 LED。 我们已经测试了两个版本的 PCBA 相当长一段时间、并且它没有问题。 我们只是在尝试新版本的 2S4P 电池(SN3和4)时才看到一个问题。 快速充电速率:2.5A、预充电和充电终止为250mA
我在测试电路板和电池组合时看到的结果不一致。
我看到的问题是、当电流达到充电终止时、250mA 会终止。 而不是转至稳定绿色 LED (STAT 引脚悬空)。 STAT 引脚持续切换。 我看到蓝色和绿色的 LED 交替亮起。 我知道这不是 STAT 故障情况、因为我仍然可以测量进入电池的电压和电流。 电池始终存在。
我已附加了一个视频和视频链接、用于显示充电器 IC 在终止期间的行为。 这是针对电池电压(橙色)、电池电流充电器(黄色)和 STAT 引脚(绿色)的示波器捕捉。
当充电器电流达到250mA 时、充电器终止发生。 电流降至0mA。 几毫秒内电池电压会降至8V 以下。 这将启动一个新的充电周期并导致 STAT 引脚被拉至低电平。 周期再次发生。 最终 当一个周期发生而不产生电池电压时(视频中为1:56标记)、STAT 引脚将变为高电平、并且实际上结束充电毛刺脉冲、绿色 LED 将保持亮起。 从蓝色和绿色 LED 之间闪烁到呈绿色稳定亮起的时间从2-3分钟一直到20分钟不等。
正如我提到过的、我得到的结果不一致。 某些电池和 PCBA 组合不存在毛刺问题。 如果我在另一个完全相同的 PCBA 上测试同一电池、则不会出现故障问题。 如果 LED 为绿色、我们移除了充电器输入电压并将其放回、有时会出现 STAT 引脚干扰、有时不会出现。 您认为该问题是由任何相关的 BQ24133 IC 或其电路引起的吗? 或者您认为问题出在我们使用的电池上吗?
e2e.ti.com/.../bq24133_5F00_charging.mp4
视频链接: drive.google.com/.../view
充电 IC 原理图图片
VBAT (SRN)连接到的运算放大器原理图。 出现问题时、5V 会关闭
VBAT (SRN)连接到的 MOSFET 电路。 MOSFET 在这些测试期间关闭。
谢谢
Deniel