This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317M:允许的最大损耗

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396139/lm317m-maximum-allowable-losses

器件型号:LM317M

工具与软件:

嗨、团队:

我找不到该器件允许的最大损耗与温度之间的关系。
是否有这些信息?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    第6.3节说明了最高结温。 最大内部功耗取决于所使用的封装和电路板布局、您通常可以在数据表第6.4节的热性能信息表中找到此信息。 我们的热指标是使用 JESD51-7中指定的 JEDEC High-k 电路板布局来模拟的;该电路板未进行热 性能优化、但作为标准化参考布局来轻松比较热性能。 我不知道为什么只有 DCY (SOT-223)封装的热性能数据;如果您需要其他器件、我可以提交要求对其进行仿真。  

    这里有几个关于该主题的应用手册。

    电路板布局布线对 LDO 热性能影响的经验分析:https://www.ti.com/lit/an/slvae85/slvae85.pdf

    《半导体和 IC 封装热指标》:https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。
    抱歉、我想知道的是最大 PD。
    我还想知道 PD 和温度之间的关系。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    是的、我的回复是指更复杂的热性能问题、我不能告诉您最大功率耗散、因为有许多变量会影响器件可以处理的功率耗散(尤其是电路板布局布线、器件封装和环境温度是主要的影响因素)。 一般而言、对于 LM317M 等器件、它看起来与下图类似、这些器件具有高潜在功率损耗(VIN - VOUT 最大值为37V、额定负载电流为0.5A)、但斜率很大程度上受电路板布局布线和封装热指标的影响。 您是否知道应用的最高环境温度、最大负载电流以及您对哪种封装感兴趣?

    此致、

    Nick