This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866S-Q1:Lp8866 PWM 调光精度

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395239/lp8866s-q1-lp8866-pwm-dimming-accuracy

器件型号:LP8866S-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户希望使用 Lp8866s PWM 引脚来控制亮度、而不是使用 IIC 控制、PWM 调光比是否相同?

对我来说,我认为如果只使用 PWM 引脚来控制亮度,那么这个器件的调光比将保持不变,但是最不亮的亮度取决于输入 PWM 的准确度,这是对的吗? 在这种情况下、我们的器件需要使用多少位 DAC 来实现最大调光比?

BTW、使用 IIC 或 PWM 引脚是否有任何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric

    LP8866S 有多种调光模式。 如果客户使用相移调光模式、则调光比是相同的。 对于直接 PWM 调光模式、输出占空比等于输入占空比、因此它与输入 PWM 精度有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:

    仔细检查、因此相移调光需要使用 IIC 配置、直接 PWM 只需要硬件 PWM 引脚、是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我们的专家目前 不在办公室。 他将于下星期一回复您。 感谢您的理解。  

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    有更新吗? 电流调光模式怎么样? 准确度还取决于输入 PWM 的准确度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric

    通过电阻器设置调光模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:

    我知道这一点、在电流调光模式下、PWM 调光比怎么样? 相移模式、电流模式和直接 PWM 模式之间是否存在精度差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我们的专家目前 不在办公室。 他会稍后回复你。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric

    请参阅我前面有关调光比的答案、模拟调光是另一个主题、我们已在数据表中提到它。

    如果客户使用相移调光模式、则调光比是相同的。 对于直接 PWM 调光模式、输出占空比等于输入占空比、因此它与输入 PWM 精度有关。