This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:有关如何设置输出电压的咨询

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396743/tps543c20a-inquiry-on-how-to-set-the-output-voltage

器件型号:TPS543C20A

工具与软件:

您好!

我的客户有以下有关 TPS543C20A 输出电压设置的问题。

是否可以将1.03V 的输出电压与 TPS543C20A 配合使用? 如果是、请告诉我们如何设置。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:  

    是的。 总体而言、只需选择低于1.03V 的 VSEL 基准电压、然后在 VOUT 和 RSP/RSN 之间配置电阻分压器。

    为此、我建议通过在 VSEL 上放置一个23.7k 电阻器来选择0.8V 基准。 然后在 VOUT 和 RSP/RSN 之间放置一个电阻分压器、一个10k 底部电阻器和一个2.875k 顶部电阻器。

    此致、

    Britton