This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:显示器件状态的寄存器映射

Guru**** 2811255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395446/tps25730-the-register-map-to-show-device-status

器件型号:TPS25730

工具与软件:

你(们)好。

您是否有关于使用 I2C 总线可以控制或从 TPS25730读取什么的更多信息?

数据表/TRM 中的寄存器不显示器件状态。 客户希望通过 I2C 执行 POR 时读取器件的状态。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339662/tps25730-i2c-register-map?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS25730%20register%20map#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    TPS25730状态报告仅限于 TRM 中的内容和状态 GPIO。

    当他们说状态时、他们想要阅读什么具体内容? GPIO 能否覆盖他们在寻找的对象?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    GPIO 在原理图中未连接、因此他们希望使用 I2C 读取状态。 需要器件的 ID 和充电状态(启动或未启动)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    根据 TRM、通过 I2C 提供的寄存器和信息仅列在下图中。

    它们没有器件 ID 或充电状态信息。

    即使对于 GPIO、我们也只提供用于指示 tps25730电源路径已关闭和连接的 SINK_EN 和 PLUG_EVENT 引脚。

    没有会报告器件 ID 的东西。

    谢谢。此致、

    Chris