This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:TPS922055:TPS922055:漏电流当驱动器关闭时、输出不能完全关闭、漏电流导致 LED 亮起。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396625/tps922055-tps922055-tps922055-leakage-current-when-the-driver-is-turned-off-the-output-can-not-be-completely-turned-off-and-the-leakage-current-causes-the-led-to-light

器件型号:TPS922055

工具与软件:

在使用 TPS922055芯片电源34V,驱动6串白光 LED ,在关断状态下不能完全让 LED 关断,有弱光,有漏电流,负载输出不能完全闭合,请告诉我如何设置配置电路,能在 LED 关断时实现正常关断。

[2]在询问历史问题时、我发现其他人也问过这个问题。 请问这个错误是否已经修复了、新的芯片型号是否已经升级了?

当芯片被关闭时、由于漏电流的影响、如何配置用来限制 LED 的电阻将不会完全消失。

e2e.ti.com/.../tps922055-leakage-current-issue-when-driver-is-in-off-state

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的任健:

    1.避免由 UVP 电阻造成漏电流的最简单方法是使 UVP 引脚悬空(不要在原理图中为 R45和 R46安装任何元件)。 请参阅本 [常见问题解答]。  您可以尝试使用该方法。 通过这种方法可以解决这个问题、可以推断出漏电流是由 UVP 电阻器引起的。 然后、您可以决定是否将 UVP 引脚保持悬空/使用更大的 UVP 电阻器/按照您在发布的 E2E 主题中所述使用 R_shunt 电阻器、以避免此泄漏电流。

    2.先前的 E2E 主题中提到的问题是当前原型版 EVM 的设计造成的。 我们将很快发布新的 EVM。 问题与芯片本身无关、没有芯片升级。

    Unknown 说:
    以及如何配置电阻来限制 LED、由于芯片关闭时的漏电流问题、该如何配置将不会完全熄灭。

    对于这个问题、您是否想知道如何计算 R_shunt?  

    此致、

    Steven