This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:启用/禁用

Guru**** 2535140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395641/tps25730-enable-disable

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件:TPS25750

工具与软件:

尊敬的专家:

客户希望使用 TPS25750并通过按钮启动与系统的 VBUS 连接。 是否有任何 HW 引脚或 FW 寄存器可以满足这一需求?   

谢谢!

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    您是否正在寻找有关 TPS25730或750的帮助?

    另外、您能否更详细地描述您要查找的功能?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher  

    我使用的是  TPS25730、  

    产品具有返回类型/凹槽类型的电源按钮、用于通过发送低脉冲或高脉冲来触发电源。

    因此、我们要检查是否有方法可以  使用此 返回类型/凹槽类型的电源按钮发送低电平或高电平脉冲、从而直接触发 TPS25730的开/关。

    谢谢!

    Duke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duke:

    我仍然不确定我是否理解这个问题。

    TPS25730将始终在电池无电配置下处于活动状态、这意味着即使没有电路板电源(VIN3V3上为3.3V)、如果电源连接到 USB-C 端口、PD 控制器也将从 VBUS 供电。

    TPS25730仅限于可用的 GPIO、唯一更符合您需求的 GPIO 是 FAULT_IN GPIO。

    这将在置为低电平时禁用该端口。 如果电池电量耗尽(由 VBUS 供电)、PD 控制器在移除 VBUS 时将断电、并且在 PD 断开连接、失去 VBUS、重新连接和重复时可能会看到下电上电。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    根据您的解释、让我将我的理解描述为以下内容。

    请检查我是否正确、谢谢。

    1.连接适配器时、无3.3V 输入、和 FAULT_IN 引脚开路 则 VBUS 将导致 PPHV 输出

    2. 连接适配器时、无3.3V 输入、和 FAULT_IN 引脚对 GND 短路 、PPHV 将停止输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duke:

    遗憾的是、我认为 TPS25730不能满足您的需求。

    1. 连接适配器时、无3.3V 输入、和 FAULT_IN 引脚开路 、VBUS 将导致 PPHV 输出[/报价]

    正确

    2.  连接适配器时、无3.3V 输入、和 FAULT_IN 引脚对 GND 短路 、PPHV 将停止输出

    部分正确。 实际情况是 PD 控制器将对 CC 引脚进行 Hi-Z、从而管理 PD 和 Type-C 电源协商。 这将立即导致远端源断开电源、TPS25730将断电(不通过3.3V 输入为 b/c 供电)。 然后、TPS25730将由于断电而复位、系统将尝试启动新合约并重复之前的行为。

    如果没有 VIN3V3电源、就没有稳定的方法来禁用端口。

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]