This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:上电时、如何在不使用 I2C 的情况下将默认输出(即1.1V)更改为1.2V。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393360/tps65216-on-powerup-how-to-change-the-default-output-i-e-1-1v-to-1-2v-without-using-an-i2c

器件型号:TPS65216
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

您好!

DCDC1和 DCDC2生成1.1V 的默认输出、 两者均可通过 I2C 进行调节(根据数据表)。

能否将外部反馈电路连接到 DCDC2的 FB2引脚以产生1.2V 电压、而不是使用 I2C 进行调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈蒂姆先生:

    我在上一主题中添加了对此问题的答案: TPS65216:无法从 PMIC 的 DCDC1-4获得所需/无输出。

    您可以使用 FB 电阻分压器将输出电压升高至1.2V。 我建议容差至少为1%的电阻器、以便获得更好的输出精度。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James

    我还尝试使用 USB2ANY 适配器接口将 PMIC 连接到 IP-GUI 软件工具。  

    能够成功地将 DCDC1和 DCDC2输出更改为1V 和1.2V

    在测量输出时、我们基于 DCDC1上设置的电压为1V、但扩展到了1.124V、而在 DCDC2上我们得到了精确的1.2V。 即使在多次调整输出之后、我们也会在 DCDC1上遇到相同的问题。 那么、您能解释一下我们如何保持输出恒定吗?

    仅供参考、根据数据表、DCDC1和 DCDC2的容差为+/- 4%、但 电压按比例提升超过 10%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈蒂姆先生:

    如果您将 DCDC1设定为其它任何电压、您会看到同样的不准确级别吗? 无论输出设置如何、DCDC1是否始终过压10%?

    有多少芯片显示 DCDC1不准确?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    是的、在 DCDC1上设置不同的电压电平后、会观察到相同的不准确性级别。

    只有 DCDC1输出显示电压调节、其余所有其他输出为 准确输出或输出在 公差范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈蒂姆先生:

    有多少块板显示存在误差?

    您是否能够交换正在测试的电路板上的 IC、以查看不准确是来自于电路板还是 IC?

    此致、

    James