This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:平均电流模式 PWM 控制器

Guru**** 2590920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394775/uc3842-average-current-mode-pwm-controller

器件型号:UC3842

工具与软件:

我们正在设计 一种控制器、对专 为(现已淘汰) UC3848设计的产品实施平均电流模式运行。

是否有任何其他控制器支持此运行模式? 或者是否有应用手册说明了如何通过"分立式"降压或升压转换器实现这一点?  

我了解平均电流模式也广泛用于 CCM PFC 控制器。 我已习惯于使用一个、并将线路输入电压(用于快速电流整形环路)作为我们的控制信号、尽管这将是一种更"不寻常"的方法。

 欢迎提出任何建议。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要在反馈中添加一个平均电流电路。 本应用手册阐述了这一理念

    https://www.ti.com/lit/an/slua079/slua079.pdf?ts = 1722442215149&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    还有一个:

    https://www.ti.com/video/5400631988001?keyMatch=average%20current%20mode%20control&tisearch=search-everything

    有一些原因导致没有峰值电流模式这样的设置、但我始终找不到任何设置。 您可以在外部添加平均电流电路。

    PFC 使用它是因为有助于降低 THD 和改善 PF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我制作了一个基于 OnSemi NCP1653的控制器板,它运行得出奇的好。 它证明了  通过 最少的布板空间和少量无源器件即可轻松实现这一点。

    遗憾的是、NCP1653以固定的66KHz 开关频率工作、使用 MOSFET 和 IGBT 的转换器至少需要两个开关频率(如果我们要测试 SiC、可能需要三分之一)。

    我查看了 UCC20180、该器件似乎符合要求、但与许多其他较新的控制器一样、它不直接感应输入电压。 是否有其他方法可以设置输入电流?

    数据表注释:"通过 ICOMP 引脚应用内部电流环路的外部补偿。" 此外、"软启动通过此引脚上的电容进行编程"让我知道它可以在电位上实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法从 TI.com 找到 UCC20180。

    此外、UCC20180是另一种器件、因此您需要创建新主题以获取支持。