This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396036/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQ76942

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在为我的应用程序使用两个 AFE、并需要为其中一个执行 OTP。 隔离器对这两种情况进行了区分。

依据  如下所示的 TIDMB58基准   

需要了解如何在不进行 OTP 编程的情况下启用 REG1和 REG2电压、目前我们正在 通过 OTP 编程启用 REG1和 REG2电压。  

谢谢。此致、

Swati Deshapande

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swati、您好!

    具体取决于您的器件版本、如所示 第5节"器件比较表" 在 BQ76952数据表中、REG1可以默认为某些设置电压、而无需在启动时启用或修改 OTP 编程/存储器。  但是、如果您想在上电时使用不同的默认值、则需要使用 OTP 编程。  

    此致、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、您好

    我们使用的是 Bq76952 、其默认值为"Disabled"。

    因此、需要了解、在执行 OTP 之前、我们如何获取 REG1和 REG2值。

    同样在 TIDMB58参考原理图中、这些 器件使用的是 Bq76942、并且该器件对于禁用的 REG1也具有相同的默认值。

    因此、我们想知道如何在执行 OTP 之前获取 REG 值、或者是否必须执行 OTP 来获取 REG 值

    默认情况下、我们会在执行 OTP 之前看到两个 REG 电压下的0V。 因此、根据以上说明、如何在无需启用 OTP 的情况下设置 REG 电压。


      Bq76942的参考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swati、您好!

    如前所述、对于 BQ76952器件、默认禁用 REG1和 REG2。 除非您使用其他版本(如 BQ7695202)、否则必须将所需配置编程到 OTP 存储器中、以便它可以自主加载 OTP 设置/按照配置启用 LDO、而无需先进行通信。

    此致、

    Alexis