This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:工业操作温度

Guru**** 2533720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395567/tps25730-industrial-operating-temperature

器件型号:TPS25730

工具与软件:

我们将 使用 TI TPS25730开发 EVK。

(EVK 的 IPP_HV≤3A)

TPS25730是否符合工业工作温度标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    TPS25730的额定温度规格可在数据表中找到。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!
    在"6.3.1 TPS25730D -建议运行条件"表中、仅针对   IPP_HV ≤6A 上的 Ta 提及65°C。
    我们所需的工业工作温度为85°C 的最高 Ta。
    TPS25730D 是否符合工业工作温度?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    感谢您的澄清。 我咨询了团队、发现 TPS25730D 在85 C 环境下很好、最大 IPPHV 为3A

    TJ_PPHV 建议上限值= 150°C

    TA = 85

    IPPHV = 3A

    R0JA = 57.4 C/W

    RPPHV 最大值@ 125 = 29m Ω

    TJ_PPHV = TA + IPPHV*IPPHV*RPPHV*R0jA

    TJ_PPHV = 99.9 < TJPPHV = 150C

    谢谢。此致、

    Chris