This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:定制设计具有双向功率流功能的 PSFB。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396334/ucc28950-custom-design-psfb-with-bi-directional-power-flow

器件型号:UCC28950
Thread 中讨论的其他器件: UCC28951UCD3138

工具与软件:

尊敬的 TI 权威!  

我们目前正在设计一种可以处理 双向功率流的电源、
的运行规范
降压模式:  
初级:输入电压:370Vdc @ 3.4kW
次级:输出电压:48VDC @ 50A  
升压模式:  
次级:输入电压:37-48VDC
初级:输出电压:370 VDC @ 3.4kW  

我们考虑将在 PSFB 模式下的 UCC28950用于转换器的降压模式。  
升压模式将由微控制器和保持禁用 UCC28950 IC 实现。  
(电源设计人员创建了 PFA 参考电路!)

我们希望保留 TI 团队确认/审核的修改后的设计决策!

查询:  
1.您是否有介绍如何计算变压器相关详细信息的应用手册?  (例如绕组、磁芯结构等)
2.对于 L1、是否可以使用 TMCS1127B1AQDVGR (如 IC)并进行适当的评估?  

如果您需要有关此方面的更多详细信息、请告诉我?  
此致!  

Umang Butani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道 UCC28950或 UCC28951用于双向电源。

    本应用手册介绍了使用 UCC28950和 UCC28951 PSFB 转换器的 PSFB 的分步设计过程。

    但是、本应用手册基于传统的 PSFB、而不是双向直流/直流电源。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    我相信、双向 PSFB 直流到直流电源已通过数字电源控制器实现、无论是 UCD3138还是 C2000数字电源控制器。

    我想了解一下 TI 参考设计库中可以提供哪些有关这些设计应用的参考设计、可以通过以下链接找到这些参考设计。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.htm

    我在搜索工具中输入了相移全桥。  我找到了4个使用相移全桥(PSFB)作为功率级的双向直流到直流电源参考设计。

    以下链接 将为您提供4个双向直流/直流转换器参考设计。  这些参考设计包括原理图、物料清单和测试数据。  它们还可能包含您认为有用的设计信息。

    https://www.ti.com/tool/TIDM-02009

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010054

    https://www.ti.com/tool/PMP20657

    https://www.ti.com/tool/TIDM-BIDIR-400-12

    如果您对这些参考设计有任何疑问、请在 e2e 中重新发布、包括参考设计中使用的参考设计编号和电源控制器。  因此、合适的应用工程师可以帮助回答您可能遇到的任何问题。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、