This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54678:器件的使用寿命

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22965, TPS54678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395864/tps54678-usable-life-of-device

器件型号:TPS54678
主题中讨论的其他器件:TPS22965

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的一位客户需要用于 TPS54678、 TPS6522053和 TPS22965使用寿命的数据。 如何计算相同值?

时基故障率不是我们要查找的数据。 TI.com 质量页面上给出的以下估计器也不是我们要查找的数据。 通过 clacing 产生的 MTBF 寿命非常高、这并不是真正的表示。

https://www.ti.com/support-quality/reliability/temperature-change-FIT.html

此致、

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    那么、您在寻找什么类型的信息?

    MTBF 计算是行业的标准计算。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    如果我们根据给定的时基故障率对125°C 的温度进行计算。 接下来、TPS54678RTER 的石灰时间长达88年、您认为这是一个 真实的数字吗? 您是否认为器件中不会发生与电迁移相关的降级?

    88年是太长的第一次削减。 我还与客户分享了相同的数据、但他们一再询问我相同的数据。 这不是一个真实的数字。

    感染他们要求提供多个设备、其中一些设备具有 DC 到 DC、因此在本论坛中提出。

    请。 帮助您做出回应。

    此致、

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    实际上、如果您使用 TPS54678的合适器件、即0.1、则它的寿命会超过88年。  16.7只是他们在这个页面上使用的一个示例。

    是的、这表明磁体迁移不是这些设备的主要损耗机制。

    Chris