This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:QON、VAC1/VAC2

Guru**** 2536670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25798EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396147/bq25798-qon-vac1-vac2

器件型号:BQ25798

工具与软件:

此问题与以下 E2E 博文相关。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370113/bq25798-qon-vac1-vac2

①您说过可以将 BAT 端子上的电容器增加到200μF、以防止移除电池后出现 VBAT_OVP、但将这些电容器安装在 BQ25798的 BAT 端子侧或电池连接器侧是否更好?

BQ25798和电池连接器端子将安装在单独的电路板上、并与线束连接。

②此外、对于这些电容器、是否可以使用以下 ECAS?

https://www.murata.com/en-us/products/productdetail?partno=ECASD41C686M040KA0



③如果启用了 VBUS 引脚输出并且断开并插入了2S 电池、是否建议在 CSNUB 上安装一个0.047μF 电容器?
  让我检查一下未安装的2S 电池是否有任何问题。

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    关于1、我建议将电容器放置在最靠近 BATP 连接的位置、即 shipFET 的电池组侧。

    关于2、可以、因为这些电解电容器具有非常低的 ESR、如陶瓷电容器。

    关于3、2S 应用不需要0.047uF、尤其是添加200uF 的低 ESR 电容时。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    使用 BQ25798EVM、我们发现将 ECAS 电容器尽可能靠近运输 FET 的漏极侧放置将有助于防止在电池移除时出现 VBAT_OVP。 (ECA/16V、2个并联68μF)
    因此、我们已将此对策整合到实际电路图中、我们希望确认我们的理解正确、因此我们希望进行回顾。
    如果您对充电器的配置有任何疑问、我们非常感谢您的反馈。
    具体而言、我们希望您确认您提到的 ECAS 电容器的位置、BATP 端子和 BAT 端子配置。

    e2e.ti.com/.../BQ25798_5F00_ChargingSpec_5F00_20240806.pdf

    e2e.ti.com/.../BQ25798_5F00_Charger_5F00_schematic_5F00_20240806.pdf

    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    电容器放置正确。

    此致、

    Jeff