This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:BQ25756EVM

Guru**** 2581135 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ25756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395921/bq25756evm-bq25756evm

器件型号:BQ25756EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

您好!  
USB2ANY 首先出现问题、我无法从 BQ25757EVM 模块读取任何寄存器  

请参阅下图、BQ25756EVM  原理图将 J4列为连接器 USB2ANY I2C 接口、您能否确认 USB2ANY 是否适合与 BQ25756EVM 进行通信、请注意此模块并未明确列为兼容器件。 请参阅下图。  

  

其次、USB2ANY 器件似乎有点不稳定、保持通电状态、但持续与 PC 断开连接、并失去与 USB2ANY Explorer 2.8.2软件的通信。

过去是否存在此问题、如果存在、是否有解决方案?

谢谢、  

会响的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarred、

    感谢您的配合。 我还有几个问题。

    USB2ANY 是否正在运行最新固件?

    将 TI Charger GUI 与 USB2ANY 配合使用? 链接如下: www.ti.com/.../TI-CHARGER-GUI

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    谢谢您的参与、TI GUI 解决了这个问题。  

    谢谢、  

    会响的