This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481-Q1:车辆点火信号的设计

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74800EVM-CS, LM7481-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395018/lm7481-q1-the-design-for-the-vehicle-ignition-signal

器件型号:LM7481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1、、LM74800EVM-CS

工具与软件:

嗨、团队:

对于 连接到 LM74810QDRRRQ1的车辆点火信号、我们是否提供任何指南或参考?

谢谢!

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    车辆点火信号的要求是什么?

    我们确实有一个 EVM、可以根据您的需求进行测试。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiven Dhir、您好!12V 电池符合 ISO 26262标准、负载突降5astandards。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven Dhir:
    将12V 电池与 ISO 7637-2标准和负载突降5astandard 相匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    我们在该配置中提供了负载突降5A 的参考原理图和 EVM。  

    LM74800EVM-CS 评估板|德州仪器 TI.com

    可在不更改 BOM 的情况下将 LM7481-Q1替换为 LM74800-Q1。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven Dhir:

    感谢您的答复。

    根据 LM74800EVM-CS 原理图、如何在该 EVM 中设计适用于车辆控制应用的点火信号电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    原理图已针对您的要求进行了优化。

    "将12V 电池与 ISO 7637-2标准和负载突降5astandards"相匹配

    此致、

    Shiven Dhir