请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7481-Q1 主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1、、LM74800EVM-CS
工具与软件:
嗨、团队:
对于 连接到 LM74810QDRRRQ1的车辆点火信号、我们是否提供任何指南或参考?
谢谢!
LEO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
对于 连接到 LM74810QDRRRQ1的车辆点火信号、我们是否提供任何指南或参考?
谢谢!
LEO
尊敬的 Yang:
我们在该配置中提供了负载突降5A 的参考原理图和 EVM。
可在不更改 BOM 的情况下将 LM7481-Q1替换为 LM74800-Q1。
此致、
Shiven Dhir