This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:无缝切换和加电问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392845/tps2121-seamless-switchover-and-power-on-issues

器件型号:TPS2121

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们将 TSP2121用于我们的一个项目、而且我们面临着两个问题:  

  1. 外部电源(IN1)到内部电池(IN2)的电源开关工作不正常。 在电源更改期间、电路板将关闭。 我们的测试条件为  IN1 = 5V0和 IN2 = 3V5。 请注意、我们的 IN2由电池供电、可以从3V0更改为 7V2。 IN2至 IN1切换是无缝的。
  2. 如果 IN2介于 5V38和5V74之间( IN1 5V)、即使电源多路复用器输出5V、系统也不会启动。

我们的系统功耗小于3W。

我在此附上我们的设计、请查看并分享您的评论。  

由于我们处于启动阶段、因此我感谢您作出快速响应。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查并重新回到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 、谢谢。

    请将其视为优先请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有显示 VIN1、VIN2、PR1、CP2、负载电流的波形?

    2.是否可以尝试将器件与所有负载(如移除输出电容和下游负载)隔离?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我更新了下表中的 R1、R2、R3和 R4。

    在 VIN2 > 3.35时能够实现无缝切换。 但我需要从 VIN2 =3V 进行切换。

    此外、如果在没有 VIN2的情况下 VIN1的电压介于3V 至4V 之间、系统将不会上电。  

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,

    我们的内部电池电压范围为3V 至8V4。

    外部电源电压介于3V 至10V 之间。

    我使用上述电阻值(1%容差)测试了开关情况。 只有一个电压范围会导致开关不无缝。  

    您能帮助我了解造成此范围的原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将检查并重新回到这一点。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来在开关期间、由于负载 VIN 下降并导致欠压。 我们有波形吗?

    我建议选择电阻器、使在最小 VIN2时、CP2大于1.1V。

    此致

    Kunal Goel