工具与软件:
大家好、团队成员:
我们将 TSP2121用于我们的一个项目、而且我们面临着两个问题:
- 外部电源(IN1)到内部电池(IN2)的电源开关工作不正常。 在电源更改期间、电路板将关闭。 我们的测试条件为 IN1 = 5V0和 IN2 = 3V5。 请注意、我们的 IN2由电池供电、可以从3V0更改为 7V2。 IN2至 IN1切换是无缝的。
- 如果 IN2介于 5V38和5V74之间( IN1 5V)、即使电源多路复用器输出5V、系统也不会启动。
我们的系统功耗小于3W。
我在此附上我们的设计、请查看并分享您的评论。
由于我们处于启动阶段、因此我感谢您作出快速响应。