This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:LM5156

Guru**** 2521250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392212/lm5156-lm5156

器件型号:LM5156

工具与软件:

您好! 成功获得电路板以在满载时提供适当功率后、我将重新讨论 LM5156的使用。 我们现在正在尝试使用此电路板的输出直接连接到配置为并联电流源的两个 LDO 并为其供电。 LM5156似乎在提供所需的功率方面效果不佳。 有没有链接这些稳压器的提示或技巧? 我们有推荐用于 LDO 的输入电容、但建议对输入进行滤波吗? 任何小贴士都很棒!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    您能否发送您所使用的电路板的原理图?

    然后我可以查看。 还请提供规格(输入电压、输出电压、输出电流)。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误您的时间! 此帖子是对以下主题的后续帖子:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357874/lm5156-power-output-issues-at-full-load

    前面的章节为设置为电流源的 LDO 的连接电路提供44V 电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:

    [quote userid="604681" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392212/lm5156-lm5156 LM5156似乎又在苦苦挣扎着提供所需的功率。

    LM5156有何表现? 输出电压是否下降?

    您能否发送一些示波器截图? 我希望在一个示波器截图中看到 Vin、Vout、switchnode 和 CS。

    谢谢、此致

    Moritz