This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:28V 升压的原理图审阅

Guru**** 2525500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395907/lm5122-schematic-review-for-28v-boost

器件型号:LM5122

工具与软件:

您好-  

我围绕 LM5122设计了28V 升压、旨在实现24V 输入和高达140W 的输出。  

我根据数据表公式计算了所有参数值、并且还使用 TI Webench 健全了组件选择和值。  

我在电路上游有一些东西已经从电源路径中完全移除以进行测试、现在我要将电源直接输入到输入节点。 我发现的行为相当奇怪、我打开电源并缓慢增大电压。

大约13V 时、我会听到嗡嗡声(来自电容器或电感器、不确定)、电路输出~2V。 增加电压将触发电源上的 OCP。  

  • 除了示波器探头外、我没有连接负载。
  • 我已确认 VIN 引脚(3)已通过 R402正确上拉

这种行为对我来说很奇怪、因为理论上唯一可能导致 OCP 跳闸的当前路径似乎是通过 Q403。  

我希望仔细查看原理图、如果我漏掉了任何明显的东西或犯了一个愚蠢的错误、请指出来!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    如有可能、请分享一些波形。

    采用13V 输入时、即使控制器没有切换、您也应该能获得~12.5V 的输出电压。 您可以先检查此项吗?

    您为什么选择1.5m Ω Rsense、这意味着50A 峰值电流限制?

    也许从 LM5123EVM 开始会更容易。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好冯-  

    我无法获得有用的波形、因为每当我将输入增加到~13V 时、电源 OCP 都会跳闸、一切都变为0。 在13V 时、我没有在输出上看到12.5V。

    为了提高效率、我选择了1.5m Ω rSense。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    启动电流可能过高、导致电源 OCP 跳闸。

    我无法仅在这些信息方面为您提供更多帮助。

    此致

    Feng