工具与软件:
您好-
我围绕 LM5122设计了28V 升压、旨在实现24V 输入和高达140W 的输出。
我根据数据表公式计算了所有参数值、并且还使用 TI Webench 健全了组件选择和值。
我在电路上游有一些东西已经从电源路径中完全移除以进行测试、现在我要将电源直接输入到输入节点。 我发现的行为相当奇怪、我打开电源并缓慢增大电压。
大约13V 时、我会听到嗡嗡声(来自电容器或电感器、不确定)、电路输出~2V。 增加电压将触发电源上的 OCP。
- 除了示波器探头外、我没有连接负载。
- 我已确认 VIN 引脚(3)已通过 R402正确上拉
这种行为对我来说很奇怪、因为理论上唯一可能导致 OCP 跳闸的当前路径似乎是通过 Q403。
我希望仔细查看原理图、如果我漏掉了任何明显的东西或犯了一个愚蠢的错误、请指出来!