This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022RWUR

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396320/tps61022-tps61022rwur

器件型号:TPS61022

工具与软件:

尊敬的德克萨斯团队:

我们计划使用 TPS61022转换器为 LTE 模块(EC200U-CN)供电。 我们的电源是 LiFePO4电池、电池电压典型值为3.3V 、或5V 适配器。 该模块需要4.1V 的输出电压和3A 的最大突发电流。

请查找随附的原理图以供参考。 此设计能否满足电源要求、或者是否需要进行任何修改?

BOM

标量 添加注释 名称 MCU 电流 制造商部件
1. 3. 22 μ F C1、C2、C3 C0805 22 μ F CL21A226MPQNNNE
2. 1. 100 μ F 参数 CASS-B_3528 100 μ F TAJB107M010RNJ
3. 1. 10 μ F C5 C0603 10 μ F CL10A106KP8NNNC
4. 1. 100 μ F C6 CAP-SMD_L3.5-W2.8-R-RD 100 μ F CA45-B-6.3V-100uF-K
5. 1. XH-2A CN6 CON-TH_XH-2A   XH-2A
6. 1. 100kΩ R1 R0603 100kΩ RT0603BRD07100KL
7. 1. 383kΩ R3 R0805 383kΩ WR08X3833FTL
8. 1. 200kΩ R4 R0603 200kΩ ARG03BTC2003
9. 1. TPS61022RWUR U1 VQFN-7_L2.0-W2.0-P0.55-TL_RWU   TPS61022RWUR
10. 1. XAL7030-102MEC U2 IND-SMD_L7.5-W7.5_XAL7030   XAL7030-102MEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    我是否可以知道为什么在 VOUT 和 FB 之间放置一个100uF 钽电容器(C6)? 我们不建议放置该位置。  VOUT 之间的电容器为 FB、用于优化环路响应性能、我们通常不建议在您的条件下超过15pF、您可以使用 TI.com 中的 TPS61022计算工具来获得电容。

    我们还建议在 VOUT 和 FB 之间放置一个~100欧姆的电阻器串联、以获得更好的电压调节性能。

    原理图中的另一点也可以。

    更多信息、请参阅下面的应用手册以了解一些 PCB 布局指南。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaes4/slvaes4.pdf?ts = 1697076086366&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS61022

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    感谢您的支持。 我会做出建议的更改并回复您。

    此致、

    Anusha