This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:重試功能(RETRY)無法正常運作、無法恢復。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395568/tps25980-retry

器件型号:TPS25980

工具与软件:

你好!μ A

   在量產中、使用於24V的E - FUSE在電源啟動時發生突入電流而跳脫、之後重試功能(RETRY)無法正常運作、無法恢復。
現在設定的跳脫電流(μ A 跳闸电流)門檻是7A、但跳脫時的電流是6A。μ A
即使發生跳脫、突入電流應該只在啟動時流過一次、隨後應該能通過重試功能恢復、但卻無法正常恢復。μ A
请问為什麼會發生這種現象 ?μ A