This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS259540DSG:

Guru**** 2390330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2597, TPS25981, TPS22811
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395881/tps2595-tps259540dsg

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件:TPS2597TPS25981TPS22811

工具与软件:

你(们)好  

我们需要具有以下规格的负载开关、适用于具有高电平有效使能引脚的笔记本电脑显示器。

工作电压:8:14V

电流要求:3A

敬请告知我们 TPS259540DSG 是否可用作笔记本电脑显示屏的负载开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们现在还想知道是否可以将 EN 引脚直接连接到3.3V 电平 GPIO 引脚、我们只想将该引脚用作 EN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    是的、可以使用 GPIO 引脚直接上拉 EN 引脚。 使能阈值为1.2V。  

    最终应用需要哪些所有保护功能? 一些较新的器件(如 TPS2597、TPS25981)也非常适合此应用。 它们具有较低的 Ron。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    我们需要一个可以根据 EN 引脚来打开和关闭笔记本电脑显示屏背光的负载开关、以便能够使用更新的建议器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    是的、上述所有器件都可以正常工作。

    校正:由于应用是负载开关类型、因此请考虑使用 TPS22811而不是 TPS25981、因为它是电子保险丝的负载开关版本。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    如果我们将使用 TPS25981、则使用该器件是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25981没有问题。 它可以处理您所需的14V 3A 工作条件。