This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:PMP21310在没有负载连接时的输入功耗

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5137-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393415/lm5143-the-pmp21310-input-power-consumption-without-load-connection

器件型号:LM5143
Thread 中讨论的其他器件: LM5137-Q1

工具与软件:

你(们)好

我的帐户发现、即使 没有负载连接、并且2个 LM5143 设置为 DCM 模式、PMP21310的输入功耗 仍然是瓦级。  

  1. 空载时、您是否具有 PMP21310的输入功耗测试数据?
  2. 在配置为单路输出交错的两相稳压器原理图中(数据表中的图9-9)。 )、LM5143是否可以进入超低 IQ 模式?
  3. 在配置为单输出交错操作的多相稳压器原理图(数据表中的图9-10)中、 两个 LM5143 IC 是否都可以进入 超低 IQ 模式? 如何配置 LM1543?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    在两相配置(MODE 引脚设置为高电平)下、LM5143不会进入真正的 SLEEP 模式。 它仅发生在 MODE 连接低电平的双路输出设置中。 因此、当 DCM 运行"二极管仿真模式"发生时、控制器将短暂消耗其标称有效静态电流。

    我们有一个新的控制器、在这种情况下运行得更好。 当心 LM5137-Q1在本周晚些时候在线出现。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy

    1. 空载且 Vbus=58v 时、您是否有关于 PMP21310的输入功耗测试数据? 客户反馈 PMP21310在没有负载且启用了 DCM 的情况下输入功率接近5W、它不能在项目中使用、因为它的电池就是电源、我们需要您帮助检查结果是否合理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

    不、我还没有从事过这个设计。 请试用 LM5137-Q1。

    此致、

    TIM