This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8865X-Q1:EVM

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923655, TPS923653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391069/lp8865x-q1-evm

器件型号:LP8865X-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS923653、TPS923655

工具与软件:

您好、您是否有用于 LP8865 X 或 U 器件(升压版本)的 EVM 模块?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、steveb

    是的、我们有 EVM 板、但现在尚未 RTM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "RTM"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steveb

    TI.com 尚未发布该 EVM。 它将延迟发布、目前请参阅带有 LP88685X 器件的 TPS923655EVM、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为我们应购买  TPS923655EVM 、然后  安装 LP8865X?或者我们是否可以购买已安装 LP8865X 的 TPS923655EVM??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、steveb

    、、购买 tps923655EVM 和 LP8865X 并自行转售

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LP8865XQDMTRQ1 和 TPS923653DMTR 的规格似乎相同。 使用 LP 还是 TPS 更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、steveb

    您使用的是哪种应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    升压模式。 VIN = 24V。  6个 Vf 为6.0V - 7.5V 的 LED (升压至45V)。 320mA 的- 500mA 电流。 模拟调光。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steveb

    我的意思是、您的商业或汽车终端设备适合哪些应用? LP 器件是汽车级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、被误解了。 这是商业行为。 因此、我将使用 TPS923653DMTR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用 LED 灯串为50V 的 TPS923653、则 OVP 的电阻比(Rovp2/(Rovp1 + Rovp2))低于1.1V CV 阈值的电阻比为0.022。 如果随后是开路 LED、则在 OVP 达到1.45V 关断电压之前、LED 电压将达到(1.45/0.022) 66V。 这会在 CSP 和 CSN 引脚上施加66V 电压、超出 TPS923653 器件规格、并会损坏它? 如果 LED 开路、TPS 是否具有可正确工作且仍然安全的最大 LED 电压串?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steveb

    我不是 TPS923655的专家、请通过电子邮件给我发送一条消息并与我联系。 我将给我们的专家发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我上周发来了一条消息。 您是否得到了专家的任何回答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steveb

    我看到过、会很 晚给您反馈。