This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:EN 引脚内部下拉电阻

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396216/tps745-q1-en-pin-internal-pull-down

器件型号:TPS745-Q1

工具与软件:

专家、您好!

TPS745-Q1是否具有内部下拉电阻器?

此致、
Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki San、

    是的、TPS745-Q1具有一个内部下拉电阻器。 其值为95Ω、如数据表的第6.5节所示、与温度有关的趋势如图6-19所示。

    感谢您发送编修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan-San:

    我认为95欧姆用于输出引脚的输出放电电阻。
    我的问题是关于主题所述的 EN 引脚。
    EN 引脚内部是否有任何下拉电阻器?

    此致、
    Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、该器件 在 EN 引脚内部没有下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan-San:

    我理解。

    谢谢、此致、
    Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您光临