This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:电压转换器 IC 的批次/日期代码

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395834/dcr010505-lot-date-codes-on-voltage-converter-ic

器件型号:DCR010505

工具与软件:

我如何在这些参数上辨别这些批次/生产日期代码?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您发送编修。  这些仅供 TI 内部使用。  已发布的数据表是用户应参考的产品信息文档。

    您有什么具体的技术问题?

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    我们目前在其中一些转换器 IC 上遇到生产测试故障、由于 SYNC 引脚上的电容过大(振荡器负载)、我们有三个不同的批次/生产日期代码看起来比其他代码更容易发生故障。 我们正在尝试一种输出电容低得多的新 FET、这种 FET 看起来不会降低振荡器的频率。 我们还需要使用一些可疑的"边际"批次/生产日期代码部分来验证这个新 FET。  

    到目前为止、可疑的"边际"批次/生产日期代码是:

    21Z1T6H

    44ZKL4H

    44ZN66H

    这就是我想要了解这些器件上的批次/生产日期代码的原因。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    生产日期代码只能告诉您它们属于 不同批次、但它们不能解释原因。  任何批次都必须符合数据表 EC 表规格。  如果按照建议使用、它应该可以工作。  无论如何、为了让我们能够有效地为您提供支持、您能否分享原理图和主要波形?

    谢谢!

    Youhao