This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3820-Q1:在高温测试后、看门狗超时规格发生了变化

Guru**** 2513325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3820-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394060/tps3820-q1-the-watchdog-time-out-spec-changed-after-high-temperature-test

器件型号:TPS3820-Q1

工具与软件:

我的客户报告了一个紧急问题、他们发现 TPS3820-Q1的 TOUT (看门狗超时)在实施高温测试(100度)后永久改变。

在以下波形中、WDI 保持低电平178ms 后触发复位。 我们告知客户时序仍在数据表规格范围内、但在高温测试之前、使用相同的 WDI 时间未发生复位事件。 这种现象发生在他们测试的每个器件上。

您能否帮助解释可能的原因?

CH1:WDI CH2:/Reset  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    为了帮助解决此问题、您可以提供以下信息:

    1.  这里使用的确切 OPN 是什么?  
    2. 您能否提供原理图?
    3. 您能否 提供 包括 VDD 和 MR 引脚的示波器捕获
    4. 测试了多少个器件?
    5. 如果您对器件进行下电上电、计时是否保持在178ms? (是不是在燃烧?)

    谢谢!
    约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚

    TPS3820-33QPDBVRQ1。

    他们测试了10个、结果相同。 下电上电后仍保持不变。 VDD 在测试期间保持稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    我已将该主题移到电子邮件中。

    谢谢!
    约书亚