This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:USB PD 和太阳能电池板兼容3.6V 锂离子电池充电器建议

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396294/bq25895-usb-pd-and-solar-panel-compatible-3-6v-li-ion-battery-charger-recommendation

器件型号:BQ25895
Thread 中讨论的其他器件: BQ25638BQ25985

工具与软件:

您好!

在我们的传感器项目中、我们将使用 BQ25895、但我们需要新的 IC 建议。

我们的电池应该是3.6V 锂离子电池组、容量可达17500mA 454.24。

电池组应使用太阳能电池板 从5V 输出 SMPS 和具有 PD 功能的 USB 充电。

我们需要 USB 快速充电。 我们的 USB 连接器应该是 Type-C 连接器。

USB 连接器数据线连接到 MCU。

您能否根据上述功能和情况推荐电池充电器 IC?

此外、电池充电器 IC 能否测量电池 电量? 如果可以、精度是多少? (我们不需要对电池电量进行高精度测量)

此致、

Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您的项目是否有一个来自太阳能的输入、另一个来自 USB PD 的输入? 还是共享同一个输入以充电器 IC? 对于 USB PD、您的项目是否会看到5V、9V 等? 或仅5V。 在任何情况下、请考虑 BQ25638  https://www.ti.com/product/BQ25638 是我们根据 BQ2589x 系列进行的最新更新。  BQ25638支持 3.5V 至4.8V (步长10mV/步长)的电池电压、更宽的输入电压(3.9-18V)和更高的绝对容差 26V。 您或许能够节省5V SMPS 或保护 IC。  

    BQ25638还具有12位 ADC、与 BQ25985 7位 ADC 相比、它可以提供更好的分辨率来测量电池电压 。 不过、 我们并未在数据表中提供任何类型的精度规格、而是取决于客户的实现。