This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:使用 BQ studio 命令进行 LED 配置和测试

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395818/bq40z50-r2-led-configuration-and-testing-with-bq-studio-commands

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

####说明####

我有一个解决方案、它使用两个 LED 来指示相对充电状态。  我已经启用了 LED 闪烁选项。  我正在尝试确认我已正确设置所有寄存器、并且我理解手册中所述的内容。  我希望充电和放电期间的行为相同。   以下是所需的行为:

  • 充电状态0%至25%   LED1闪烁、  LED2熄灭
  • 充电状态 25%至50%  LED1亮起稳定状态、LED2  熄灭
  • 充电状态50%到75%  LED1亮起持续、LED2  闪烁
  • 充电状态75%至100% LED1亮起(稳定亮起)、  LED2亮起(稳定亮起)

####问题1:寄存器设置####

"Data Memory"(数据存储器)->"LED Support"->"LED Config"(LED 支持)中的这些设置是否正确?

  • CHG/DSG 阈值1 = 0%
  • CHG/DSG 阈值2 = 50%
  • CHG/DSG 阈值3 = 100%
  • CHG/DSG 阈值4、5、6全部设置为0%

####问题2:使用 BQ Studio ####进行验证

我尝试使用"Advanced Comm SMB (高级通信 SMB)"对话框和以下两个命令验证设置:

  • ManufacturerAccess ()) x002B LED 切换(尝试验证我可以成功发送命令)    
  • ManufacturerAccess ()) x0079 RSOC_WRITE (我想手动设置 RSOC 并查看 LED 响应)。

我一直收到"No Acknowledgement from Device"错误。   您能 举个例子说明如何使用对话框发送这些命令吗?  请注意、从"Command"窗口中执行"LED 切换"命令确实有效。  

提前感谢。

--丹。