This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:Bq76952

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395890/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952

工具与软件:

我们使用 Bq76952 IC 来控制8个 CMOS 和8个 DMOS、 但我们在短路测试期间无法关断 MOSFET、使用7CMOS 和7DMOS 进行了测试、工作正常、但使用8DMOS 和8CMOS 无法正常关断、您能不能建议任何解决方案如何从该 IC 驱动8DMOS、我已经附上了 VGS (蓝色)图像和短路期间电流(红色)的图像、每个100mV 的 MCB 流过感应电阻为300A。

另外、我们将使用带5 Ω Rdson 的 PMOS 对所有 MOSFET 的栅极进行放电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我已经附上了图像、供参考通过 PMOS Q31对 DMO 进行放电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh:

    这看起来像是一个重复的问题、因此我将关闭此主题并回复您已打开的另一个问题。

    此致、
    Alexis