This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS48110Q1EVM:错误器件的仿真模型?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395940/tps48110q1evm-simulation-model-for-wrong-part

器件型号:TPS48110Q1EVM

工具与软件:

嗨、

我正在尝试使用 TPS4811运行仿真 0 PSpice (适用于 TI)中的-q1_trans 模型。  它一直在模板中找到"引脚 G"和"引脚 INP_G"错误、但在我的器件上找不到。  符号具有正确的引脚、但在模板中的某个位置、它似乎在寻找这些其他引脚。  

 TPS4811 1. -q1_trans 没有这些引脚、因此我想知道这是否仅仅是组合符号时的剪切和粘贴错误?  有什么想法如何解决此问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    这似乎是 PSPICE 模型本身的问题。 我会提请我们的建模团队注意、但如果需要使用实际的 EVM 来观察器件的行为会更快:

    https://www.ti.com/tool/TPS48110Q1EVM

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很酷、至少我不会疯掉的。  除了110、我需要更多地仿真电路、因此 EVM 的使用受限。  但我们发现、我可以使用111并绕过附加功能、从而大致获得所需的结果。  

    如果知道110型号是固定的、您还能让团队考虑为那些允许它的引脚(我认为两个芯片上的两个故障引脚和111上的"G")添加浮点参数吗?

    谢谢!