This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610将随机丢失/丢失电量监测计信息(电压/电流/电池百分比)

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396413/bq28z610-bq28z610-will-random-lost-miss-the-gauge-information-voltage-current-battery

器件型号:BQ28Z610

工具与软件:

你(们)好

我们现在使用 BQ28Z610R1作为我们的仪表 IC ,并读取诸如电压/电流/电池能力(%)等信息,并显示在状态栏( Android 13, Qualcomm 平台)

但非常不寻常的是,有时信息电压/电流/电池能力(%)将丢失(你也可以理解为丢失)

我们还观察到 I2C 低电平约为0.3V/0.4v、但现在0V 与波形类似、  

我们的应用是拉高2.2k 到1v8 (我们已将 pu 高电阻更改为9k1, Vil 可以降低到0.2V,但仍然不能为0V )

您能帮助消除可能的根本原因吗? 为什么我们有时会从量规中读到"空"信息?  

谢谢

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!

    这可能是由于通信干扰或您的日志记录速率过高造成的。 您可以将日志文件发送给我吗?

    此致、

    Siddharth