This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:我想了解有关 LM317输出电压计算的详细说明

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396006/lm317-i-want-a-detail-explanation-on-output-voltage-calculation-of-lm317

器件型号:LM317

工具与软件:

我知道正常方程将在下面。

不过、我们在规格上看到该公式会将 R3和-10V 的电压混合在一起。

我想知道什么时候我们会使用这两个公式、第二个公式背后的模型是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonel、

    在大多数情况下、您可以使用第一个公式(在第9.2.2节中)、而无需安装图12中的 R3或二极管。  LM317限制输出为内部基准电压。  因此、如果您需要提供低于 Vref 的输出电压、则可以使用图12中的原理图和更新后的公式来计算 Vout。  或者、您可以让我们了解您的要求(输入电压、输出电压、输出电流和任何系统要求、例如 PSRR、噪声、瞬态响应、开通时间等)、我们为您推荐 LDO 选项。

    谢谢!

    Stephen