This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV740P:关于 TLV740P 输入引脚 Vin 的最大耐受电压

Guru**** 2508405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV740P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395913/tlv740p-regarding-the-maximum-withstand-voltage-of-the-tlv740p-input-pin-vin

器件型号:TLV740P

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我查看了 TLV740P 规格、发现它的最大输入电压为6V。 我想知道您对于 Vin 的最大输入电压参数是否有一定的裕度。 如果是、有多少 V? 6.2V 是否?
因为在一些异常情况下、TLV740P 的 VIN 输入电压会即时达到6V 甚至6.08V、持续大约20~30uA、然后恢复到正常的5V。 我对它进行了多次测试、发现 TLV740P 仍然正常工作、因此我想知道是否存在风险。 例如芯片损坏。
期待回答,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    关于 TLV740P 的 Vin 的最大耐受电压、您有相关的测试数据吗? 请给我一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我浏览了我们的文档、在绝对最大额定值上找不到除了规定的直流电压6V 之外的任何值、因此似乎不能接受超过6V、即使是在短时间内也是如此。 即使器件没有立即损坏到故障点、小 EOS 事件也可能会累积并导致故障。 我建议实现板级保护(例如钳位二极管)来保护器件。

    此致、

    Nick