Other Parts Discussed in Thread: TLV740P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV740P 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我查看了 TLV740P 规格、发现它的最大输入电压为6V。 我想知道您对于 Vin 的最大输入电压参数是否有一定的裕度。 如果是、有多少 V? 6.2V 是否?
因为在一些异常情况下、TLV740P 的 VIN 输入电压会即时达到6V 甚至6.08V、持续大约20~30uA、然后恢复到正常的5V。 我对它进行了多次测试、发现 TLV740P 仍然正常工作、因此我想知道是否存在风险。 例如芯片损坏。
期待回答,谢谢。