This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:根据器件裸片修订版本更改寄存器映射。

Guru**** 2593550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397468/bq79616-q1-register-map-changes-according-to-the-device-die-revision

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

尊敬的 先生/女士

我们一直在研究基于 BQ79616芯片的 BMS 设计。 我 最近申请了 BQ79616的示例源代码、您已经提供了该代码。 我已经注意到有 一些 针对 不同 裸片修订版本的额外寄存器 ( 修订版本 B0)。    数据表第9.5.4.2.3节 (DIE_ID1至 DIE_ID9) 读取 修订信息。  我包含了如下所示的这些寄存器之一( 引用自 B0_reg.h 源文件)

#define BQ79616_CURRENT_HI 0x5D6

#define BQ79616_CURRENT_MID 0x5D7

#define BQ79616_CURRENT_LO 0x5D8

但查看数据表、这些寄存器不会填充到寄存器映射中。

请澄清此问题并说明我们如何确保订购的芯片具有正确的裸片版本?

此致、

Murat KOSUN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murat、

    这些寄存器不适用于 BQ79616、但用于另一个器件(BQ79656)。 它们包含在616个源代码中、因为该代码还可用于656。  

    此致!

    Zachary