This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:反激式变压器–T1问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397412/lm25180-q1-flyback-transformer-t1-question

器件型号:LM25180-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

没有辅助功能、但为了改进客户电路板、客户正在查看数据表的应用。

应用电路为输出24V/5V。

但在反激式变压器计算公式中、它是使用 VOUT 19V 计算得出的。

1.请解释为什么 Vout1被计算为19V。

2. 如果应用有辅助绕组的附加输出。

  OUT1:18V

  OUT2:6.7V

  AUX OUT3:5.7V

  我是否应该通过 Vout1 = 18V-6.7V-5.7V 进行计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SR:

    感谢您发送编修。  这取决于您如何配置次级绕组。  对于上面的原理图、两个次级绕组基本上是串联的。  因此、

    A1。  Vout1是两个绕组的电压之和、一个19V、另一个5V、即总共24V。

    A2。 可以、如果您以类似的方式配置次级绕组、即串联它们。  通过这种方式、绕组 NS3将产生5.7V、NS2 1V 和 NS1 5.6V。   相反、您可以让绕组仅生成整个输出电压轨、例如18V 为 NS1、6.7V 为 NS2、5.7V 为 NS3。 则它们应是独立的、不是串联的。

    希望这能有所帮助。

    此致、

    Youhao