This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:封装尺寸小的能量收集芯片

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397097/bq25505-power-harvesting-chip-with-small-package-size

器件型号:BQ25505
Thread 中讨论的其他器件: BQ25504

工具与软件:

您好!  

我正在寻找  与 BQ25505类似的 PMIC、它可以用于从太阳能电池收集电能并将能量存储到电池中。 我需要该器件具有小封装尺寸、如 WL-CSP。  

TI 是否有这样的器件?  

请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:

    TI 电池充电器团队没有基于 CSP 的太阳能供电型电池充电器。  我们提供 BQ25505 BQ25504的前身、后者采用3mmx3mm QFN 封装、如果可以的话。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您应该考虑将这些裸片整合到晶圆级封装中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:

    我会将其告知我的管理人员。  最终应用是什么?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、独立于应用、我想封装的未来发展方向是晶圆级封装、更小、更薄且温度曲线更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaveh:

    对于某些正确的应用、但我们的大部分大众市场客户都不希望采用 CSP 封装、因为它们的脆弱性和极小的引脚/焊球间距。   

    此致、

    Jeff